This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:RS485通信方向开关问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576130/sn65hvd1781-rs485-communication-direction-switch-problem

部件号:SN65HVD1781

我使用RS485设备SN65HVD1781。短引脚RE和引脚DE,使用MCU IO控制方向。

当将 接收器切换到接收器或 将接收器切换到接收 器时,将 收到“0x00”。

如果方向没有变化, 则未收到"0x00",非常稳定。

我确定,没有信号 干扰。

改变 SN65HVD1781方向导致针脚A和针脚B线路 电压无电压。

如何避免这个问题,请帮我,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们希望了解以下几点:

    1.噪音是否导致位错误?

    2.您是否介意分享您的系统示意图?

    3.您能否发送一些数据的示波器快照,取消/重新切换以及行A和行B?


    此致,

    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.无噪音导致位错误,开关方向导致位错误。

    2.从端使用设备SN65HVD1781(1Mbps),主端使用设备 SP485EEN-L(10Mbps)

    如果主侧也使用 SN65HVD1781,则正常。

    3.从属和主 示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当您切换DE/RE时,是导致错误的从设备还是主设备? 我希望在DE/RE切换时或在错误事件期间看到A线和B线波形,以便更深入地了解发生的情况。 我还看到总线两端都有故障安全偏置功能,因为您只需要1个故障安全网络,所以您可能需要尝试删除一个并查看其功能。

    此致,
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     每隔2秒切换一次去/去,不通过总线发送数据,只  需切换去/去。黄色->A,蓝色->B。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的A线似乎没问题,但B线似乎有点偏离。 我根据您提供的示意图运行您的设置 ,下面是我获得的信息。

    黄色-> A,蓝色-> B,紫色->接收和绿色->取消/重新

    您的B线看起来非常接近我的接收线,您可能需要仔细检查是否有遗漏标记的内容。

    此外,这里还提供了一些关于DE/RE引脚上升和下降边缘的特近范围捕捉,以帮助您进行一些调试。

    上升边缘

    下降边缘

    我希望这能帮助您解决问题,如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致,

    Daniel Noel