This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:关于数据表

Guru**** 2478265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577186/am26c31-about-data-sheet

部件号:AM26C31

您好,支持团队,

我们收到了客户的问题。

在数据表修订版O中,有注释在图1的图形中描述为"参见图2 "和"S1打开"。
但图2中没有"S1"。
正确的测试电路是什么? 是否如图3所示?

在图2中,负载被描述为RL / 2。
我认为RL的具体值是100 Ω。
正确吗?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masanori:

    正确,它们应参考图3。 我将对数据表进行修订,以便消除错误。 对于RL电阻,负载正确。 第6页上的特性表引用了VOD,其中它看到的电阻为100欧姆,这就是为什么最后有两个50欧姆串联。图和表与命名不完全匹配,但它是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matt San,

    感谢您的回复。
    我了解您所教授的内容,我将很快联系我们的客户。

    此致,
    Tachibana先生