This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:通信流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576794/tca9544a-the-communication-flow

部件号:TCA9544A

您好,

 

关于TCA9544A上的通信流,我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

我无法在数据表上找到它的流程。 我的理解(以下)是正确的?

 

(1) I2C写入

a)将写控制寄存器(如下)从主机发送至TCA9544A。


 

B)选择通道后,在I2C总线上设置了停止条件后,通道将变为活动状态。

这可确保信道处于活动状态时,所有SCN/SDN线路都处于高状态。

c)通过主控制器与选定通道上的从属设备通信。(I2C写入数据)

d)如果需要更改其他通道,则会再次设置通道选择位。

并再次从主中继器向TCA9544A发送写入控制寄存器。

 

(2) I2C读取

A)在读取模式之前,它需要作为写模式流(如上)进行通信以配置通道。

b)在所选通道上的从属设备与主设备之间进行通信。(I2C读取数据)

C)如果此时需要信道状态,

从主中继器将从属地址(如下)发送至TCA9544A。

 


 

并从TCA9544A读取控制寄存器到主中继器。(信道状态)

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toa您好!
    很抱歉耽误你的时间。 我将在几个小时内验证您的帖子。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toa您好!

    我相信你的解释是正确的。 我读了"Understanding the I2C Buss" pdf,您是对的。 下面是PDF,以便您查看

    www.ti.com/.../slva704.pdf