This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:用于PCIe 3.0 TX/RX的DS125BR800A的放置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575863/ds125br800a-the-placement-of-ds125br800a-for-pcie-3-0-tx-rx

部件号:DS125BR800A

大家好 :

         DS125BR800A 的TX/RX位置  更好?

 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    3个连接器接口和35英寸跟踪是一个棘手的PCIe 3.0 应用程序。  将衰减相加。

    CPU封装-2 dB

    连接器- 3 dB

    设备包- 1 dB

    迹线(在0.8 dB/in时)- 28 dB

    总损失高达~ 34 dB。  要实现此功能,必须非常小心地控制串扰级别。  此外,DS125BR800A的放置需要  偏向 链路的PCIe Rx侧。  

    例如:

    CPU (Tx)-> 10 in -> con -> 8 in -> con -> 12 in -> BR800A -> 2 in -> con -> 3 in -> Device (Rx)

    CPU (Rx)<- 8in <- BR800A <- 2 in <- con <- 8 in <- con <- 14 in <- con <- 3 in <- Device (Tx)

    DS125BR800A是一种线性均衡器,因此无法区分受害信号和串扰信号。  我估计串扰需要接近-45 dB才能使应用程序正常工作。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

           我  的系统中的位置必须是图片1或图片2,哪个位置 更好?

    PS:PCB为M4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最佳位置取决于信号传输方向。  对于PCIe,信号将在上行和下行传输。

    位置#1更适合CPU Tx信号(从CPU到设备)

    位置#2更适合设备Tx信号(从设备到CPU)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee:

                当交换   输入/输出中的P/N?时,它是否能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,交换输入和输出上的P/N信号将使原始信号反转两次。  这会在 输出引脚交换后产生"true"信号。

    此致,

    李