This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:未使用的QE引脚以及如何使用CTLx引脚

Guru**** 2478265 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576092/tfp401-unused-qe-pin-and-how-to-usage-of-ctlx-pin

部件号:TFP401

大家好,

我的客户正在考虑将TFP401用于HDMI至LVCMOS。

问题1. 他的应用是RGB 18位, 不使用六个QE引脚。

 哪一种更好,是GND还是Open?

问题2. 如何使用CTLx?

      请教我CTLx引脚的使用示例。

此致,

小笠原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    问题1. 不要让未使用的引脚浮动,您可以将它们连接到GND。
    问题2. CTLx信号由您的图形处理器用于在空白期间发送附加信息,TFP401将取消序列化此数据并在CTLx引脚处输出,我建议您将CTLx输出连接到您的RGB接收器, 如果您的RGB接收器不支持CTLx,则可以将其保留为浮动状态。
    此致