This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:2.0 启动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577420/tmds181-hdmi2-0-start-up

部件号:TMDS181

团队成员您好–

以客户名义记账。

初次开机时,您希望设备在默认寄存器设置下接收2.0 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    如果在I2C模式下使用TMDS181,则默认预期视频为HDMI1.4b,
    TMDS181将监控数据速率和DDC以进行自我配置,但用户仍需要为2.0 选择正确的Tx终结处理。
    在GPIO模式下使用时,TMDS181可自动选择Tx终结处理。

    此致