This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR124-Q1:从RGB转换为标准化接口

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124-Q1, TFP410, DS90UR241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574966/ds90ur124-q1-converting-from-rgb-to-standardized-interface

部件号:DS90UR124-Q1
主题中讨论的其他部件: TFP410DS90UR241-Q1

大家好,

我正在尝试将DS90UR124-Q1的RGB输出转换为标准化输出,我可以将其放在屏幕上并查看图像。 如VGA或HDMI。 我已经看了一下TFP410来进行这种转换,但我相信TFP410需要SW和编程才能使其正常工作。 是否有一台设备可以进行这种只需很少软件或不需要软件的转换?

提前感谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    DS90UR124-Q1无法重新映射输出。  DS90UR124-Q1将具有串行器分配的输出。 例如,如果串行器是DS90UR241-Q1,则DIN[0]将映射到解串器DS90UR124-Q1上的DOUT[0]。  此引脚分配在PCB上进行硬接线。

    我查看了TFP410数据表,它看起来也没有任何重新映射功能。  通常,输入和输出分配也是硬接线。

    因此,DS90UR124-Q1和TFP410之间的连接也是硬接线,引脚分配也取决于主板上硬接线分配的方式。

    希望这能回答您的问题。