This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141显示端口目标阻抗

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576944/sn65dp141-sn65dp141-display-port-target-impedance

部件号:SN65DP141

您好,

我目前正在设计Display Port扩展器,并正在考虑使用SN65DP141。 在应用原理图(数据表第24页)上,它指出差分阻抗布线为90欧姆,而 在布局指南(第26页)中,它建议使用100欧姆布置差分线对。

您能否说明用于显示端口应用的差分对的目标阻抗是什么?

非常感谢!!

此致,
Kostas Papouis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kostas:

    我不确定原理图为什么说90欧姆,从DP规格来看,高速轨迹是100欧姆+- 10 %

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    谢谢! 我将使用100欧姆的电阻对差速器进行布线。

    您知道如何下载Altium Designer中SN65DP141的封装吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kostas:

    我将通过电子邮件共享可用文件。

    此致