请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576826/uart-loopback-test
您好,
案例1:如果 我在SoC上有一个UART接口,并且我想在我的电路板上测试UART环回。我有四个UART信号:TX,RX,CTS和RTS。
对于环回,我需要将TX连接到RX,但CTS和RTS应该连接什么?
案例2:如果 我在SoC上有两个UART接口,并且我想测试从一个UART到另一个UART的环回,那么我应该怎么做?
谢谢