This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6598X-config:如何为TPS6.5982万/6对自定义PID和放大器编程VID

Guru**** 2478645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576991/tps6598x-config-how-to-program-custom-pid-vid-for-tps65982-6

部件号:TPS6598X-config
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

我有USB-IF的VID信息,但无法知道如何将此信息编程到TPS6.5982万/6中。  是否有相关文档说明如何执行此操作?

谢谢!

Vichet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们有一个应用手册,其中介绍了用户备用模式。 同时还讨论了如何在适用时添加VID。 请在以下链接中参阅:
    www.ti.com/.../slva841.pdf

    谢谢!
    Eric