This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:I2C总线是否可以应用2.5V?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574804/hd3ss3220-can-i2c-bus-apply-2-5v

部件号:HD3SS3220

您好,支持团队。

我的客户正在考虑使用HD3SS3220。

他想将2.5V应用于I2C总线。

CAN I2C总线应用2.5V。

如果适用,请告诉我拉紧阻抗的值。  

如果他 需要考虑,请告诉我。

此致。

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Higa,

    我们还没有使用2.5V进行完整测试,应该没问题,因为它高于I2C接口上的VIH (1.05V)。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cortes-San

    感谢您的支持。

    此致。