This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306是否支持I2C转换1.5V和1.8V

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576656/pca9306-could-pca9306-support-i2c-translation-1-5v-and-1-8v

部件号:PCA9306
主题中讨论的其他部件: TCA9517

大家好,

 PCA9306是否支持1.5V 到1.8V之间的I2C电压转换?

 如果没有,是否有任何设备或解决方案可推荐给客户?

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    从技术上讲,它应该可以正常工作,但我们的数据表特别指出,它经过了以下测试。

    我们过去曾让客户以这种方式使用它,但由于它与数据表不一致, 因此我们无法保证其操作本身。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

      感谢您的反馈。

      客户是否可以使用PCA9306+TCA9517在9517在1.8V和1.5V之间转换,如下所示?

    此致,

    尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:
    是的,客户可以这样做。 这是完全可以接受的,尽管它确实会增加成本。 我们即将推出一个新的部分来解决这种情况。 我们可以离线处理,我可以与您和您的客户共享信息。
    Francis Houde