This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0002万:10.3125G以太网应用

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576889/tlk10002-10-3125g-ethernet-application

部件号:TLK1.0002万
主题中讨论的其他部件: TLK1.0232万

大家好,

我的客户希望在5.1.5625万G=>10.3125GHz以3125以太网应用中使用TLK1.0002万。

我们的芯片是否支持此类数据速率?

我们是否有任何类似的申请信息可供分享?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    10.3125GHz是10GBASE-KR的标准配置(以太网规格)。 TLK1.0002万无法支持10GBASE-KR,另一方面,我们拥有TLK1.0232万,它是一个具有3种模式的收发器:1GKX,10G和10GBASE-KR。 因此,我建议客户使用此设备。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队