This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:GPIO设置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575245/tps65982-gpio-setting

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

您能否告诉我如何设置GPIO事件(在slva838.pdf中使用配置工具进行了说明)?
例如,我找不到如何设置THERM_PROT_EXT_SW_IN。

此致,
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nagata-san,

    此GPIO事件将在下一版本的工具中提供。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,您好!

    下一个工具何时发布?

    此致,

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nagata-san,

    我们计划在2月底发布。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否将这些GPIO引脚设置为控制可变降压/升压转换器。 即 GPIO1在需要12伏电压时打开,GPIO1和GPIO2在需要20伏电压时打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    我们提供了有关不同GPIO事件的应用说明。 请在此处参阅 :www.ti.com/.../slva838.pdf

    谢谢!
    Eric