This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4291VA:调制电流行为

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4291VA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576464/onet4291va-modulation-current-behavior

部件号:ONET4291VA

我正在尝试了解输出调制电流(IMOD+)相对于  VCSEL驱动器ONET4291VA中差分电压输入(DIN+- DIN-)的行为。 具体而言,当VCSEL从关闭状态打开时,调制电流何时开始上升? 在下图中,对于可能的选项A1,A2,A3,我假设它是A1,但希望得到确认。

这3个选项之间的区别如下:

A1 -->输出大致跟随差动输入电压的上升(数据表提供输出 上升/下降时间 与输入上升/下降时间的关系)

A2 -->只有 在差动输入电压增加到 -200mV以上(200mV是差动输入的最小规格)后,输出上升起始。 注意负号。)

A3 -->只有 在差动输入电压增加到+200mV以上 (200mV是差动输入的最小规格)后,输出上升起始。 注意 正号。)

e2e.ti.com/.../VCSELOFF_5F00_On.ppt

谢谢!

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish,

    感谢您对ONET4291VA的关注。

    MOD输出大致遵循差分输入电压。 因此,它是您列出的选项A1。 差动输入的最小规格为2mV,用于保证数据表中指定的输出的性能指标(如抖动,输出振幅,上升/下降时间等)。 如果需要满足DS中列出的规格,输入必须至少为200mV差分。

    希望这有所帮助。 如有其他问题,请告知我们。

    此致,

    SRI