This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:更改EQ设置时的计时

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576883/tmds181-timing-when-changing-eq-settings

部件号:TMDS181

您好,

在将11b设置为0x0A[5:4](启用EQ和自适应EQ)时,在HDMI数据传输过程中不建议更改0x0D (时钟通道EQ和数据通道EQ)的寄存器值,我的理解是否正确?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    更改自适应均衡器与固定均衡器没有问题,在有HDMI数据传输时更改固定均衡器级别也没有问题。

    实际上,这种调试是用EyeScan工具完成的,你可以让计算机连接到显示器,中间有TMDS181EVM,调节均衡器设置,查看哪个值在显示器上生成稳定的视频,并在EyeScan工具中获取EyeDiagrams。

    在大多数情况下,自适应均衡器在选择适当的应用模式(汇或源)时工作正常

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的回复。

    我知道,即使在HDMI数据传输过程中更改固定均衡器级别并将固定均衡器切换为自适应均衡器,也没有问题。
    因此,正如您在前面提到的,我会建议我们的客户使用自适应均衡器。

    我非常感谢你们的合作。

    此致,
    加藤