This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:处理未使用的HPD_SNK引脚

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576878/tmds181-handling-unused-hpd_snk-pin

部件号:TMDS181

您好,

请告诉我您为未使用的HPD_SNK引脚推荐的处理方法。
我的理解是否如下?]

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    如果未使用HPD_SNK,则HPD_SRC可保持浮动,下拉列表可放置为占位符。

    关于HPD_SNK,有两种方法可以处理它:

    将上拉按钮置于HPD_SNK上,以便始终启用TMDS181

    不要放置上拉,而是根据HPD_SNK禁用自动断电(寄存器0x09[2]),您也可以将上拉保持为占位符

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您提供信息。

    我建议我们的客户将上拉式HPD_Sink放在硬件模式和软件模式下使用。

    此致,
    加藤