This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:如何强制2.0 的1/40模式

Guru**** 2478655 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575822/tmds181-how-to-force-1-40-mode-for-hdmi2-0

部件号:TMDS181

您好,

请问如何强制2.0 的1/40模式?
如果将01h设置为0Bh,则TMDS181将强制使用1/40模式,我的理解是否正确?
除上述外,如果在接收侧应用中仅使用1/40模式的TMDS181,SCL_SRC,SCL_SNK,SDA_SRC和SDA_SNK的引脚是否可以连接到GND?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    要强制HDDC的1/40模式,2.0 您必须写入0x0B[1:0]=0x03,您需要解除DDC训练并手动设置1/40

    SCL_SRC/SDA_SRC可以连接到GND

    对于SCL_SNK/SDA_SNK,请将47k上拉电压保持在5V,以避免传入噪音。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的快速响应。

    我的理解是否正确,如下所示?

    - HDMI1.4b
     要强制使用1/10模式--> 0x0B[1:0]=0x01

    - HDMI2.0a
     要强制1/40模式-->0x0B[1:0]=0x03

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    您的理解正确,图表看起来很好。
    按照HDMI标量供应商的建议选择靠近HDMI标量的上拉列表的正确值。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    我差点忘记2.0 的Tx终结处理
    - HDMI1.4b
    要强制使用1/10模式--> 0x0B[1:0]=0x01

    - HDMI2.0a
    要强制1/40模式-->0x0B[1:0]=0x1B
    这是为了根据2.0 的规格要求选择75至150欧姆的Tx终结处理。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的回复。

    如上所述,HDMI1.4b的Tx终止是“No termination(0x0B[7:0]=0x01)”是否合理?
    此外,您能否告诉我有关0x0A[1:0] DEP_FUNC_MODE的建议设置?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    对于HDMI1.4b,未定义Tx终止,2.0 引入Tx终止(数据速率>3.4Gbps)

    TMDS181有两种功能模式:复位器和复位器,默认情况下,TMDS181监控数据速率,并在复位器或复位器之间进行选择

    0x0A[1:0]

    00:   转接驱动器模式250Mbps -3.4Gbps (不支持2.0 的100)

    01:   自动重新驱动器以1Gbps的速度重新计时交叉

    10:   HDDS_CLK_Ratio时自动重新计时器(2.0)

    11:   重新计时器模式250Mbps - 6Gbps (需要额外配置)

    如果客户仅使用2.0 ,默认模式在大多数情况下都可以工作,那么默认模式应该可以正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的支持。

    如上所述,由于SCL_SNK和SDA_SNK未连接至HDMI RX/Scalar,基于TMDS_CLK_Ratio,TMDS181不起作用。
    因此,请告诉我每个建议的配置,以强制HDMI1.4b模式和HDMI2.0a模式用于0x0A[1:0]寄存器吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    默认配置是正确的配置
    01:自动重新驱动器以1Gbps的速度重新计时交叉
    在此模式下,TMDS181检测数据速率,不监视TMDS_Clock_Ratio

    此配置也可以工作
    10:HDDS_CLK_Ratio时自动重新计时器(2.0)
    虽然SCL_SNK/SDA_SNK未连接,但客户将通过I2C断言TMDS_CLK_Ratio_status,需要PD_EN中的触发器。

    另一个选项是在断言TMDS_CLOCK Ratio_status时在完全复位驱动器模式和完全复位器模式之间切换,但默认模式应正常工作

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您提供信息。

    我了解"DEP_FUNC_MODE"。
    顺便说一下,即使SCL_SNK和SDA_SNK未连接至HDMI RX/scalar,TMDS181是否会在HDMI1.4b模式和HDMI2.0a模式之间自动切换?
    如果是,请告诉我推荐的寄存器配置吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    在DEP_FUNC_MODE = 01中:自动驱动器以1Gbps的速度重新计时交叉, TMDS181 检测高速通道中的数据速率,它不监控SCL_SNK/SDA_SNK (注册TMDS_CLock_RATIAL)

    在DEP_FUNC_MODE =10中:HDDS_CLK_Ratio_STATUS中,如果2.0 火车被禁用,则TMDS181不会监控SCL_SNK/SDA_SNK,而是根据TMDS_CLK_Ratio_status自行配置。 在TMDS_CLK_Ratio_status中写入正确的值,然后切换PD_EN和TMDS181将在1.4 和2.0 之间切换

    但是,DDC (SCL/SDA GPU连接器,连接器-定标器)用于读取EDID寄存器,通过这种方式,GPU可发现显示屏的功能。

    我认为GPU和除锈机之间应该有DDC连接,我不知道GPU是否以其他方式获取配置数据,而标量也可以以其他方式设置其TMDS_Clock_Ratio位。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的快速响应。

    如果SCL_SNK和SDA_SNK连接至HDMI RX/Scalar并在HDMI1.4b模式和HDMI2.0a模式之间自动切换,应将0x0A[1:0]寄存器设置为0x01或0x10?
    所以,请你给我建议吗?

    此致,
    加藤