This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速板设计

Guru**** 2478645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576902/high-speed-board-design

你(们)好  

我正在设计一个IC验证板,需要测量 电压,电流,SI参数(VIH,VOH,过冲, 欠冲等),计时参数(设置和保持时间)和时钟完整性(频率,抖动)。  

我们拥有SPI,SDIO,QSPI,以太网接口。

那么,测试预期我们需要提供哪种配置,以便在测试时间内,我们在测量信号时不会遇到困难?

我计划使用 http://www.digikey.com/product-detail/en/mill-max-manufacturing-corp/2308-2-00-44-00-00-07-0/ED1063-ND/435247 作为1063作为测试43.5247万测试点,以便我们可以轻松地将探头连接到信号。 是否正常?  

它是否会造成任何信号问题? 我可以使用什么所有选项?

谢谢

Ashutosh