This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:确定性抖动随机抖动规范

Guru**** 2758685 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576663/ds125df410-deterministic-jitter-random-jitter-specification

部件号:DS125DF410
主题中讨论的其他部件: DS125DF111

 我们是否为DS125DF410提供了与DS125DF111中提供的规范类似的确定性和随机抖动Tx规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    DF410数据表不包括相同的规格。  但是,由于两种设备共享通用电路架构和设计IP,因此性能非常相似。

    此致,