This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:电源工作电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576667/sn65lvdt14-power-supply-working-voltage

部件号:SN65LVDT14

差动驱动器和接收器的设计必须使用1.8V电源。 有人能告诉我,对于SN65LVDT14 IC,它是否可以在1.8V电源下工作?

从数据表中,电源电压范围为- 0.4 ~ 4V。

谢谢你。

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fan,您好!
    建议的最小电源电压为+3.0V。

    巴西,
    Gerardo