This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:在TI's VID下获取PID

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576090/tusb3410-acquiring-pids-under-ti-s-vid

部件号:TUSB3410

你(们)好 我的公司正在寻求 使用TUSB3410设计两个新的USB到串行设备,我们计划通过PID将其与现有设备区分开来。 但是,在3410的TI页面上的文档“USBSerial Applications Using TUSB3410 and VCP Software”中,请求PID的建议方法是通过电子邮件发送一个地址(usb@TI.com),在我未能得到回复后,聊天支持确认不再是有效地址。

有人能给我提供获取TI PID的当前流程吗?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我可以帮您解决这个问题,我会给您发送一封电子邮件

    此致。
    jc