This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:信号检测器电路

Guru**** 2538630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576652/tmds181rgzevm-signal-detector-circuit

部件号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他部件:TMDS181

您好,TI:

我想确认 设备的信号检测器功能。

启用功能后 ,输入信号变差并 出现故障。

您是否检测 到问题? 或者需要 一 个特别的设置?

输入信号:4096x2160 60p2160 60p 4:4:4

EVM:TMDS181RGZ

序列:

 1. 通电

2.已按下重置按钮  

3. SIG_EN引脚:切换至H级

4. 断开 输入HDMI电缆

5.  重新连接输入电缆

 波形如下所示。

4K输入信号       SIG_EN:禁用

4K输入信号       SIG_EN:启用

   

在信号检测电路启用的情况下, TMDS181的输出在眼部测试中失败 ,如下所示。

 请 告诉我 问题的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    我看不到这些数字,可以再附上吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编辑了该帖子。请重新查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    您是否可以要求您的FAE将此问题升级到HelpMe平台?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Toshi:

    如Moises所示,此问题应升级至 HelpMe平台。  也就是说,SIG_EN输入对信号质量没有影响。  SIG_EN函数仅检查有效的输入时钟,如果未收到时钟,则会将设备置于较低的电源状态。  此系统如何控制SIG_EN?  如果是I2C写入,您能否确认没有其他寄存器受到影响?

    此致,

    JMMN