This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS125A:在LVDS故障测试设置中使用LVDS交叉点开关

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576338/sn65lvds125a-use-of-lvds-crosspoint-switch-in-lvds-fault-testing-setup

部件号:SN65LVDS125A

我的系统具有两个ASIC,使用400 MHz LVDS信号进行单向(单工)通信。 我需要测试LVDS信号中断时接收器ASIC发生了什么情况(三个测试案例分别是断开,对地短路和对VCC短路)。 是否可以在测试设置中使用SN65LVDS125A (或类似的交叉点开关)?

我的想法是将来自传输ASIC的LVDS数据连接到1A和1B,接地2A和2B,将3A和3C连接到VCC,并使4A和4B保持浮动。 我会将1年和1年连接到我的接收ASIC。 然后,根据对所选线路的输入,我可以在我的系统中模拟LVDS中断。


有什么想法吗? 是否有任何明显的原因导致这不起作用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin,

    SN65LVDS125A包含25mV 输入滞后(在ASIC Rx输入上不可能找到)。  基于此,125A输出响应不会复制对GND或VDD的短路,也不会复制输入端的浮动条件。  我认为直接测试是最好的真正测试。  如果您可以在路径中放置0欧姆系列电阻器,则可以通过修改电路板来创建您正在查找的短路和浮动条件。  通过这种方式,您可以看到实际ASIC Rx将如何处理故障条件。

    此致,