This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:需要更好的跳过信道至信道

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004, DS15BR400, DS25BR440, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576641/ds90lv004-better-tskip-channel-to-channel-needed

部件号:DS90LV004
主题中讨论的其他部件: DS15BR400DS25BR440DS100BR410

DS90LV004的部分偏移为1.1ns

我们需要选择相似的部件,但提供的部件偏移功能小于100ps,您建议什么?

尽可能多的信道,因此至少需要4个信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,您好!

    为了获得这种水平的偏斜性能,设备的整体速度必须快得多。  我已将具有4个信道的设备的快速列表汇总在一起

    DS15BR400    (Tskew -典型值)= 未指定     (Tskew -最大值)= 550马力

    DS25BR440    (倾斜-典型值)= 50ps                (倾斜-最大值)= 170ps

    DS100BR410  (倾斜-典型值)= 20ps               (倾斜-最大值)=未指定

    DS15和DS25设备是LVDS,适合DC耦合。  DS100BR410需要在输入和输出上进行交流耦合。

    此致,