This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM051:LVDS总线上的SN65LVDM051P无性感信号

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576310/sn65lvdm051-sn65lvdm051p-not-sexy-signal-on-lvds-bus

部件号:SN65LVDM051
主题中讨论的其他部件:DS90LV012A

大家好,

我想使用LVDS总线将SPI接口从一个主卡扩展到4个从卡。 我的问题是,即使CLK频率仅为12MHz,通信也不够可靠。

我检查了总线上(至LVDS接收器的差分输入)和LVDS接收器后面(逻辑电平)的主要信号。

LVDS驱动器: SN65LVDM051P 1ea

LVDS接收器: DS90LV012A 4件

端子:PCB根据特性阻抗设计

曲线:

卡1:

卡2:

描述:

青色:LVDS接收器的CLK逻辑输出

黄色:LVDS接收器的miso逻辑输出

紫色:总线上的miso差分LVDS信号。 这是我的新皱纹。

我的问题是,为什么LVDS端的miso信号形状如此懒散,没有性感?

期待任何帮助或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eduard:

    您能否更详细地绘制1驱动器到4接收器拓扑,以显示紫色信号的端接和探针点。  

    当LVDS通常作为点对点解决方案发挥最佳作用时(一个驱动器-一个接收器)。  额外负载导致接收器波形中出现一些非理想性。  每个接收器的波形看起来可能不同。

    LVDS输出是2Vpp信号,这一点也很有趣。  这是比我们通常从驱动程序中看到的振幅更大的振幅。

    此致,