This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:通过2.0 符合性测试时的配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575861/tmds181-configuration-when-passing-hdmi2-0-compliance-test

部件号:TMDS181

您好,

您是否可以分享您使TMDS181通过2.0 符合性测试的以下配置?

- SIG_EN     =高/低???
- EQ_SEL     =??? 数据库
- PRE_SEL    =??? 数据库
- VSadj      =??? Ω
- TX_TERM_CTL =高/低/无连接???

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    为符合性,请保持SIG_EN=Low
    eq_sel,pre_sel和Vsadj取决于应用程序
    TX_TERM_CTL最好保持其NC状态,以便自动终止选择。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的快速响应。

    我知道TMDS181已通过第三方检查机构的2.0 符合性测试,所以请您告诉我当时的配置作为参考吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    TMDS181EVM是经过电路板认证的,它通过了默认设置。

    但是,这并不意味着客户的应用程序将通过默认设置,可能需要根据实际应用程序进行调整。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您提供信息。

    我的理解如下。

    - SIG_EN     =低(信号检测电路已禁用)
    - EQ_SEL     = NC (自适应EQ)
    - PRE_SEL    =常闭(0dB)
    - VSadj      = 7.06kΩ
    - TX_TERM_CTL = NC (自动选择终端阻抗)

    此致,
    加藤