This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575703/tusb320-tusb320

部件号:TUSB320

我有一位客户在多种产品中使用TUSB320。 在一个方面,他们需要检测VBUS的损耗(来自USB的5V电源)。 使用推荐的组件值,TUSB320可在VBUS降至3.3V以下时检测其损耗。 正常情况下,该操作正常,但在此应用中,当VBUS低于4.6V时,他们希望打开蓄电池升压调节器,以便连接的系统获得不间断的5V电源。

TUSB320数据表建议的值为909K,以便将VBUS损耗阈值设置为3.3V (最接近的1 % 电阻值为900K)。 数据表给出了Rvbus_PD的典型值95K。 鉴于这种情况,VBUS_DET电阻值为1.3M时,应将VBUS损耗阈值设置为~4.6V。 是否有理由认为TUSB320在这样的值下不能正常工作?

请注意,在本应用程序中,他们不需要严格遵守USB规范的VBUS检测阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohammad,

    根据他们的应用,设备应该没有任何问题。 只有它们将VBUS损失阈值从3.3V增加到~4.6V,我的意思是它们正在降低滞后。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!