This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576064/tusb4020bi-configuration

部件号:TUSB4020BI

我开始使用TUSB4020BI进行设计。 是否可以将其配置为在没有外部接口的情况下运行? 如果是,如何? 我从数据表中不清楚。  

谢谢!  

Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您会详细说明“外部接口”是什么意思吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我明白了。 我想知道如何配置芯片,因此它不是在I2C或SMB模式下。 从规范中可以看出,如果SCL和SDA线路均为低电平,则芯片假定它未连接到外部串行接口(如EEPROM)。

    谢谢!

    Leo