This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320/意外断电

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576300/tusb7320-tusb7320-unanticipated-power-down

部件号:TUSB7320
主题中讨论的其他部件:TUSB7340

您好,

关于断电顺序,我了解在连接VDD之前需要关闭Perst#和REFCLK。 但现在我 假设出现了意外情况,即处理器在  VDD的同时挂起,并且PerfCLK和Perst#也被关闭。 然后,我想问,如果 在 VDD的同时关闭了Perst#和REFCLK,可能会出现什么问题。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    需要执行断电顺序,以确保处理器和TUSB7340之间没有待处理的事务, 如果处理器是关闭TUSB7340的处理器,我假设您将确保没有待处理的事务,在这种情况下,您应该可以正常工作。
    此致