This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:TLK105问题,请与我们联系

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, AM4377, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573242/tlk105l-tlk105-questions-pls-confrim

部件号:TLK105L
主题中讨论的其他部件: AM4377DP8.3822万ITLK105

尊敬的工程师;

请帮助分析 以下关于TLK105L的问题。

问题:

[我们有一个EtherCAT板,它使用Sitara AM4377。 我们的设计基于用于EtherCAT的AM437x工业开发套件,因此我们使用TLK105L作为PHY器件。 我们使用3个TLK105L:EtherCAT In,EtherCAT OUT和10/100 LAN。 我们发现,如果主板处于关闭状态(电源关闭),并且LAN电缆连接到本地LAN,则本地LAN检测到环路连接。 AM437x IDK也是如此。 我们将PHY更改为其他引脚兼容的供应商,我们没有遇到类似TLK105L的问题。 请告诉我们是否有解决方案。 这是否为已知错误?]

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kailyn:

    您是否可以共享主板上所用磁性元件的原理图和部件号? 它是否与IDK完全相同?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    我们对AM437x IDK和TLK105L的原理图相同,它们用于EtherCAT输入/输出端口,而另一个MII端口用于以太网。 我们还尝试在主板关闭时将AM437x IDK主板的一个EtherCAT端口连接到LAN,同样的结果是,我们的LAN检测到环路连接。 我们尝试了Beckhoff提供的EtherCAT板,但未检测到环路连接。

    此致,

    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    您是否尝试将磁性与CMC配合使用?
    现已确定CMC将防止发生此断电链路问题。

    或者,您是否可以用DP8.3822万I替换TLK105L? DP8.3822万I是我们用于TLK更换的新10/100Mbps PHY。
    它不存在此问题。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    是的,这正是我们所做的,幸运的DP8.3822万I与TLK105引脚对引脚兼容。 到目前为止没有问题。 但我们的客户想知道TLK105L行为是自然的还是错误的? 对于已在现场的主板,除了更换PHY之外,在未接通电源时,还有什么其他方法可以消除环路检测。

    此致,

    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    如果CMC没有磁性,则TLK105可能会出现此问题。
    我们要求包含CMC,以防止在设备未通电时脉冲传播到IC RD针脚和TD针脚。 另一种选择是在电路板上添加共模端接。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    我们如何将此磁性与CMC配合使用? 是否已从外部连接? 您是否有此变通办法的应用说明?

    谢谢!

    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    您必须选择具有集成CMC的变压器。 在这种情况下,您已经构建了PCB,因此您可以寻找兼容的封装尺寸。 您应在变压器数据表中电路原理图中看到CMC。

    例如,请参阅HX1198FML from Pulse的第2页中的共模绕组:
    productfinder.pulseeng.com/.../HX1198FNL.pdf

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我们正在使用以下带有集成磁性元件的连接器。

    http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/z%20lpj0011abnl.pdf

    根据您的参考,我认为原理图有些相似。 你怎么看?

    此致,

    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    是的,链接磁性元件包括CMC,符合DP8.3822万的推荐性能规格。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    这种磁性不符合TLK105,但符合DP8.3822万吗? 但是,它没有回答我最初关于TLK105行为的问题,它是某个地方的错误吗?

    更改PHY设备是可以的,但我们的客户需要对此问题的答案。

    谢谢!

    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    让我们来澄清一下。  您遇到的问题是TLK105L已关闭,但连接电缆会导致出现链路连接情况。  您的设计中有发送链接到的磁性。

    在发送链接的磁性元件中,CMC位于设备的电缆侧,这意味着扼流圈出现在变压器和RJ45之间。  使用扼流圈限制100Base-TX PHY的自链接发生时,CMC应放置在磁性和TLK105L之间。

    此致,