This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:驱动端口引脚作为GPIO输出低/高

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576324/pcf8575-driving-port-pin-as-gpio-output-low-high

部件号:PCF8575
主题中讨论的其他部件: TCA9535

您好,

 是否可以驱动PCF8575引脚作为低或高输出。

我有如下示意图,我想控制充电启用和禁用功能。

> i2cset 0 0x24 0x80 0x00 //命令配置为输出

如何将此输出提高? 当我执行上述命令时,我得到高脉冲,然后返回零(可能是由于1K下拉电阻)。 我想根据应用将此端口引脚驱动为高或低输出。 IO的默认通电状态应为零,以便在系统加载(LCD +处理器+数字部分)关闭时使电池充电器保持充电模式。

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chandra:

    PCF8575可以设置为所有端口作为输入,也可以设置为所有端口作为输出,但不能混合和匹配。   您可以在两者之间切换,但需要注意输入和输出的设置方式。  您是否看过我们产品组合中具有寄存器的其他IO扩展器,这些寄存器将每个引脚控制为输入或输出?  我建议查看TCA9535?

    Francis Houde