This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:需要更换排针

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574772/tusb2046b-need-dropin-replacement

部件号:TUSB2046B
主题中讨论的其他部件:TUSB4041I

特定部件号:TUSB2046BIFR。   我需要 相同的软件包,但功能可能不同(例如USB 2.0 或USB 3.0)。  或其他制造商。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您需要一个针对针兼容的设备吗?
    您能否提供有关您的要求的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚到引脚是理想的选择。   冷启动也需要低于0度的能力。

    谢谢你。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    下一代集线器与TUSB2046的引脚对引脚不兼容。
    我们有TUSB4041i和TUSB4020B作为HS集线器,我们还有几个超高速集线器。
    请访问下面的链接。
    此致
    www.ti.com/.../usb-hub-controller-products.page