This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:IC主体上的55A2GLM标记

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576359/max3232-55a2glm-markings-on-the-ic-body

部件号:MAX3232

 在IC主体上,55A2GLM标志意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    此信息记录了制造年份和月份以及生产批次和装配地点。 我们使用此功能来跟踪设备,以防出现任何质量问题。

    最大