This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC172:输入电容

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573948/sn75lbc172-input-capacitance

部件号:SN75LBC172

尊敬的技术支持团队:

您能否提供"输入电容"?

数据表 没有它。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    我正在研究这一问题,并将在我知道答案后予以跟进。 我已经请求了一些样品,因为我可能需要在工作台上测量,但我希望设计团队能够为我提供一些见解。 这是一个较旧的零件,因此设计团队可能无法向我提供所需的信息。 感谢您的耐心!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    我能够对十个部件运行测试,测量每个I/O的输入电容:1年- 1Z,2年- 2Z,3年- 3Z和4年- 4Z。 十个设备的平均电容为8.32 pF。 我们使用LCR仪表来测试每个线对之间的电容。

    此致,

    Matthew Mendez

    应用程序Eningeer