This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:TRS3232应用程序问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574354/trs3232-trs3232-application-problem

部件号:TRS3232
主题中讨论的其他部件: MAX3232E

您好,先生,

我对TRS3232有疑问,因为当前的客户测试了我们的TRS3232,发现它不能支持所有电缆。

可能是电缆测试通过,但B电缆失败。

请问有什么想法可以解释这种现象或提出适当的解决办法? 例如最佳驾驶能力?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    您认为是否可以测量工作电缆和故障电缆末端的接收信号,以便进行比较? 这将使我们更好地了解问题所在。 这些问题可能与信号丢失有关(由于电缆的电阻性较长/较高),也可能与其他问题有关(连接不良,接线错误等)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    对不起,我不知道如何测量哪个针脚波形....
    您能否提供您的建议? 我可以为您测量波形。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    传输端的DOUT引脚将连接到某些导线,这些导线将连接到电缆另一端接收端的Rin引脚。 最好测量两者,看看布线可能会带来哪些问题。 您可以使用示波器执行此操作。 只需确保不要将信号插入示波器上的50欧姆输入,因为这会从RS-232线路中消耗太多电流。 最好在示波器上使用高阻抗输入或使用带高阻抗尖端的示波器探头。 (示波器还应能够承受RS-232电压范围;否则,可使用衰减器降低信号振幅。)

    观察信号时,接收端的波形应与传输端的波形相似(可能有较低振幅和较慢边缘转换的情况除外)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢您的回复。
    请问,max3232E和trs3.2322万E有何不同? 因为DS看起来是一样的.....

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜克

    这两种器件是直接引脚对引脚功能等效的。

    最大