This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:如果在环回中外部关闭,PHY端口可以执行自动协商?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/576286/dp83849i-a-phy-port-can-perform-autonegotiation-if-externally-closed-in-loopback

部件号:DP8.3849万I

大家好,

我想知道自动协商过程是否可以由PHY端口执行,该端口未连接到另一个设备,而只是通过环回方式简单地关闭(我的意思是,RX上的TX在全双工连接上。

我做了一些测试,在线路上启动后,只能看到FLP脉冲:

这个自动协商阶段,如果连接真正的设备只需要很短的时间,比如1秒,就可以随机保留一段时间,也许是几分钟。

如果使用短以太网电缆(30 cm)实现环回连接,则这种行为(只有FLP脉冲的时间较长)很常见,而使用长电缆(10 m)通常会在几秒钟内成功结束,如预期。

随机时间后,FLP阶段结束,并出现载波;如果此时读取PHY寄存器,则该链路被声明为存在(参见下图)。 当然,当自动协商结束并建立链路时,以太网消息可以通过此“环回”发送并正确接收。

在您看来,这种类型的"外部环回"(我尝试这样做是因为我有一个单元环,我想将答案路由回来)可以实现,或者我的意思中存在一些错误?

谢谢你