大家好,
请您向我们推荐在HDMI DDC和CEC线路中使用哪种缓冲器?
目的是通过DDC/CEC电容要求的HDMI CTS (合规性测试规范)。
我相信
- TXSxxxx / LSFxxxx系列是开关类型,因此此设备无法隔离A侧和B侧的电容。
- TXBxxxx系列是缓冲区类型,但不能满足当前要求。
此致,
KAWAI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Kawai,
我们推荐使用TCA9517。 请参阅下面的文章,以提供有关设备实施的其他信息。
https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/54.0657万
Francis Houde
您好,Francis-San,
感谢您提供信息。
我查看了上述链接中的帖子并找到以下信息。
TCA9517过去曾用于HDMI DDC信道。
我唯一的建议是执行以下操作之一:
1)如果可能,将TCA9517的A侧连接到HDMI电缆(静态电压偏移导致符合性测试出现奇怪的问题,这样做可以避免这些问题)。
2)具有检测方案,可在执行合规性测试时将EN拉至GND。
合规性测试通常在启用TCA9517时进行,除非将EN接地,否则将在I2C总线上发送虚假数据。此虚假数据已导致其他客户出现问题。
我了解只要A侧连接到连接器,就可以使用TCA9517。
我对描述有疑问2)。
Q1)此信息是否用于B侧连接到连接器时?
问题2)。 为什么您需要禁用该设备,以及它应该检测到什么?
问题3)。 “虚假数据”是什么意思? 请您具体解释一下吗?
HDMI CTS必须采用真实的系统操作设计。 用户不能使用某些技巧通过合规性测试。(也许他们可以,但这不是正确的方式。)
此致,
KAWAI