This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:TUSB211-Q1眼图测试失败

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575826/tusb211-q1-tusb211-q1-eye-diagram-test-fail

部件号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB211TPS2546

您好,

使用 TUSB211-Q1时,我们遇到 了眼图故障测试。 作为  附件的原理图/印刷电路板和测量眼图。  似乎存在不常见的衰减, 我怀疑它是否是由共模ESD滤波器引起的。  您能提供一些建议吗? 如何改进? 谢谢!

备注:

1/ TUSB211与TPS2546一起使用,并输出至USB插座;

2 它是TEF1210A2X500MT,用于 共模ESD滤波器;

3 PCB中的白色线是USB线路。

3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gump您好!


        我不是TPS2546的专家,因此首先使用3.9Kohms 1 % 电阻替换R195,并分享结果。 这将为我们提供来自TUSB211的最大均衡器。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    感谢您的回复! 我们将采取这一行动,看看是否会变得更好。 此外,我想知道提高EQ水平可以增强信号吗? 为什么?