This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LV4737A:结温

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LV4737A, TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575006/sn75lv4737a-junction-temperature

部件号:SN75LV4737A
主题中讨论的其他部件: TRS3232E

您好,TI:

我想知道SN75LV4737A的最高接点温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi-san,

    根据数据表,Theta JA为62°C/W 计算设备的功耗并不是很简单。 有关 详细信息,请参阅此帖子e2e.ti.com/.../active-rs232-power-consumption-why-isnt-it-in-the-data-sheet。 让我们猜测一下,SN75LV4737A的功耗是TRS3232E (信道数的一半)的4倍。 然后交叉点温度约为100°C 也许您可以将其用作估算。 如果您有更多问题,请告诉我。 谢谢!