This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220在UFP模式USB TX+/-/ RX+/-交换

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575919/hd3ss3220-hd3ss3220-at-ufp-mode-usb-tx---rx---swap

部件号:HD3SS3220

现在我们在UFP模式下使用HD3SS3220。

当我们遵循以下P/N连接时,应该考虑什么?

是否存在兼容性问题?

  • TX1P/TX1n和RX1P/RX1n是P/N交换连接。

  • TX2p/TX2n和RX2p/RX2n不是P/N交换连接。

  • TxP/TXN和RXP/RXn不是P/N交换连接。

请提供用于检查的参考原理图和布局板文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr,

    没有任何问题或注意事项,根据USB3规范,所有USB PHY必须检测和补偿任何极性反转。

    此致,
    迭戈。