This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:关于tPLH和tPHL驱动器和接收器的最大值

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575635/tcan334-about-tplh-and-tphl-max-values-of-driver-and-receiver

部件号:TCAN334

我的客户正在寻找延迟时间更短的CAN收发器。

我们建议使用TCAN334作为其规格。
他们要求我们达到tPHL和tPHL的最大值。

驱动器和接收器的tPHL和tPHL的最大值是否为。
我们将其用作参考值。

此致,

Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirata-san您好,

    很抱歉回复延迟。 我查看了这些设备的特征参数数据,并可以为您提供一个摘要。 由于这些参数未针对最小/最大限制进行生产测试,我将为您提供统计信息,您可以使用这些信息来得出最小/最大值:

    驱动程序参数
    - tPHR最小条件在-40 C时出现。此角的平均测量值为28.868 ns。 标准偏差为0.1137 ns
    - tPHR最大值条件出现在+150 C时。此角的平均测量值为38.236 ns。 标准偏差为0.1427 ns
    - tPLD最小条件在-40 C时出现。此角的平均测量值为17.185 ns。 标准偏差为0.1465 ns
    -在+150 C时出现tPLD最大条件。此角的平均测量值为31.832 ns。 标准偏差为0.2847 ns

    接收器参数
    -最小公屋条件在-40 C时出现。此角的平均测量值为60.206 ns。 标准偏差为0.6676 ns
    -公屋的最大温度为+150 C。此角的平均测量值为75.644 ns。 标准偏差为0.6687 ns
    - tPDL最小值在-40 C时发生。此角的平均测量值为53.865 ns。 标准偏差为0.4979 ns
    - tPDL最大值在+150 C时发生。此角的平均测量值为63.851 ns。 标准偏差为0.4567 ns

    您还可以参考数据表中的回路延迟规范。 这将给出一个设备的总往返延迟(TX和RX路径)。 此参数具有数据表中定义的最大值,并且比大多数其他可用的CAN收发器更快。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    此致,
    最大