This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LV4737A:接收器输入电流规格

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574963/sn75lv4737a-receiver-input-current-spec

部件号:SN75LV4737A

您好,TI,

我想知道接收器输入电流的规格吗?

我尝试 推荐该设备以更换DS14C335。  SD14C335具有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi-san,

    RS232接收器均具有3k~7kOhm输入电阻范围。 我认为输入电流应该小于25V/3kOhm=8.3mA。 我在推出DS14C335数据表时遇到了一些困难。 很抱歉,我现在无法进行比较。 如果您有更多问题,请告诉我。 谢谢。