This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:用于退出Alt模式的Nak命令

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571687/tps65982-nak-for-exit-alt-mode-command

部件号:TPS6.5982万

您好,

我遇到了奇怪的问题 ,TPS6.5982万回复NAK以退出Alt模式请求(参见图)。 就在请求 TPS6.5982万处于DP Alt模式并接收视频之前。  
NAK的原因可能是什么? DP Alt模式规范说:"允许设备返回响应器NAK或响应器忙。"

此致,
亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    如果设备仍处于DP备用模式,并且视频正在通过设备进行流式传输,则设备将响应NAK,因为它仍处于"繁忙"状态。 如果显示屏断开连接,则设备可以通过从主机接口工具发送Amex命令退出DP备用模式。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    您的意思是DisplayPort发射器(DPTX)应该在DFP发送Amex命令之前停止视频传输吗?

    此致,
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    是的,正确。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已检查Apple USBC至HDMI适配器,Luxshare USBC至DP适配器和Bizlink USBC至DP适配器。 所有这些操作都退出DP Alt模式,不需要任何其他操作,只需通过Amex请求即可。
    TPS6.5982万的行为是否有可能在下一固件版本中发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我最近尝试在发送退出Alt模式之前禁用DP视频,但TPS6.5982万仍发送NAK。 我尝试了两种情况:仅禁用DP视频(准确地说是-发送空闲视频模式),保持链接处于活动状态,以及通过禁用放置在DP发射器上的转接驱动器来完全禁用DP链接。 之后,我检查了TPS6.5982万的引脚映射。 它没有连接到SS线路的引脚,因此无法分析DP主链路的状态。 在 DP Alt模式下保留用于AUX信道的SBU线路。 是否用于检查DP上的任何活动?

    您可以说,在什么情况下TPS6.5982万会回复NAK以退出Alt模式请求?
    请注意,我应该在TPS6.5982万中检查哪些设置,这些设置可能会导致此问题?

    此致,
    亚历山大