This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:连接3.0 和作为2.0 工作的

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575639/tusb7340-the-connecting-usb3-0-and-operating-as-usb2-0

部件号:TUSB7340

你好

关于连接TUSB7340上的USB,我的客户提出了问题。

(他们的需求配置)

的3.0 设备-402> 3.0 连接器-> TUSB7340作为2.0 工作

所有(4) DN端口:3.0 设备-> 3.0 接头

2个DN端口:TUSB7340作为2.0 操作

2个DN端口:TUSB7340作为3.0 操作

(它们将TUSB7340 EVM原理图(如下)称为3.0 连接器)


 

(问题)

是否可以支持此设备的上述配置作为规格? (USB标准或TUSB7340)

如果可以支持,TUSB7340如何配置寄存器?

 

我知道以下配置将支持它。

的2.0 设备-402> 3.0 连接器-> TUSB7340作为2.0 工作。

(TUSB7340 EVM原理图)

但我不确定他们的需求配置是否支持它。

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TUSB7340没有禁用下游端口的3.0 或2.0 的选项。
    如果要强制一个端口连接到SS或HS,则应保持未使用的线路断开连接,但保持SS或HS线路断开连接可能会导致互操作性问题。
    此致