This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3223和TRS3223问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574814/max3232e-max3223-and-trs3223-question

部件号:MAX3223
主题中讨论的其他部件:TRS3223

您好,先生,

请问,MAX3223和TRS3223有什么不同? 谢谢。

当前客户使用Maxim MAX3223EETP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    这些设备是彼此的直接引脚对引脚功能等效设备,其中任何一个设备都可用于替代当前正在使用的设备。

    此致,
    最大