This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574682/max232-max232

部件号:MAX232

您好!

有任何人使用了具有2.5V电源的max232?此IC在5V以外的电源上的行为是否相同?

在我的项目中,TX和Rx级别 是+/-2.5V,我必须将它们传输到我的PC串行端口

请仔细研究如何将我的电平转换为RS232电平

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S Siddiqui,您好!

    遗憾的是,此设备要求最低VCC级别为4.5 V。如果在低于此最低建议值的情况下操作,此设备可能无法正常工作。 您提到的电压电平(+/- 2.5 V)似乎很低-是PC的RS-232端口(tout / Rin)需要这些电压电平,还是Tin / rout接口(即,转至MCU等)需要这些电压电平?

    最大