This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:通过外部FET和反向电流阻断的方向

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575352/tps65982-direction-through-external-fets-and-reverse-current-blocking

部件号:TPS6.5982万

我在汇电模式和源模式下使用TPS6.5982万外部路径。 我建立了SENSE连接,以便ADC可以读取吸入电流(连接到5mohm电阻器FET侧的SENSE _P和连接到PP_EXT的SENSE _N),但它无法读取源电流。 但是,数据表中提到电流限制功能并不关心方向(章节8.3。3.15),但有一些关于反向电流阻塞的讨论,我想知道这是否也适用于两个方向。 在8.3 .3.13 部分中,它似乎是通过说明VBUS和SENSEP监测电压来指示这种情况的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Warren,

    TPS6.5982万仅支持根据与5mohm电阻器相关的SENSE P和SENSE N配置读取汇电流或源电流。 设备不支持同时读取接收器和源电流。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上述章节,电流限制在两个方向都起作用,而不考虑电阻器连接,但是反向电流阻断是否与单向感应电阻器一起工作?