This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS181/171 - HDMI合规性测试结果

Guru**** 2546190 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575550/tmds171-tmds181-171---hdmi-compliance-test-result

部件号:TMDS171
主题中讨论的其他部件:TMDS181

大家好,

请允许我询问您TMDS181和TMDS171是否完全通过HDMI合规性测试。 如果您有任何可以共享的数据,我们将不胜感激。

Q1) TMDS181是否完全符合HDMI 2.0 (4K/60p 4:4:4@18Gbps)和CTS?

Q3) TMDS171是否完全符合HDMI 1.4b和CTS?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    TMDS181和TMDS171被归类为中继器。

    TMDS171通过HDMI1.4b CTS,TMDS181通过2.0 和HDMI1.4b CTS。

    我将通过电子邮件发送报告。

    此致