This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:用于接收器应用的DDC线路连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575943/tmds181-ddc-line-connection-for-sink-application

部件号:TMDS181

大家好,

我们的客户将设计4K60p盥洗盆应用程序。 数据表第42页中有以下说明。

为什么TI不建议将TMDS181 SCL/SDA_SRC连接至HDMI连接器? 请具体说明原因。

以上是图37的一部分。 客户计划以这种方式使用TMDS181。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    我将通过电子邮件提供可用信息。

    此致